请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LSF0102 “线程”中讨论的其它部件: TCA39306
您好,
我的客户使用 LSF0102运行 I3C,但无法将速度运行到8MHz。
他们想知道 TCA39306 在速度方面是否有更好的性能?
您能否帮助检查 TCA39306是否可以替换 用于 I3C 应用的 LSF0102?
我检查了 LSF0102和 TCA39306的规格,它们似乎与引脚兼容,您是否也可以确认? 是否需要更改 BOM?