This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:在 I3C 上,设备可以运行1V 至3.3V 8MHz

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077941/lsf0102-the-device-can-t-run-1v-to-3-3v-8mhz-on-i3c

部件号:LSF0102
“线程”中讨论的其它部件: TCA39306

您好,

我的客户使用 LSF0102运行 I3C,但无法将速度运行到8MHz。

他们想知道  TCA39306 在速度方面是否有更好的性能?

您能否帮助检查 TCA39306是否可以替换 用于 I3C 应用的 LSF0102?

我检查了 LSF0102和 TCA39306的规格,它们似乎与引脚兼容,您是否也可以确认? 是否需要更改 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TCA39306更换 LSF 不会有任何影响。

    获得更快上升边缘的唯一方法是使上拉电阻器更强。 但1 V 设备可能没有足够的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    您能否帮助提供计算数值的公式或方程式,培训视频或其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [FAQ] LSF 转换器如何工作?

    但速度取决于主板的寄生电容,因此确定上拉电阻器尺寸的唯一实用方法是使用示波器检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    对于 I2C,数据表8.1.7“LDO 和 TCA39306问题”中从方程式(1)到(6)的 I2C 用例中是否也考虑到 RPU 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个完全不同的问题。 上拉电阻器位于数据线上;下拉电阻器位于 VREF1上。