Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T, SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LSF0101 线程中讨论的其他部件:2N7001T, SN74AXC1T45
尊敬的团队:
我们计划在 TI 时钟发电输出上增加电平转换功能,以将电压电平从1.8V 转换为3.3V。 (CMOS/单端类型)
但是,时钟发电输出的输出电压将高达2.1 V。
我的问题是:
如果我们将 Vref_A 连接到1.8V 的 LSF,但输入信号电压高达2.1V,是否有任何风险? (输入信号电压与 Vref_A 不同)。
谢谢,
本