This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:在时钟输出处添加 LSF0101,用于电压电平转换功能

Guru**** 2930110 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078027/lsf0101-add-lsf0101-at-clock-output-for-voltage-level-shift-function

部件号:LSF0101
线程中讨论的其他部件:2N7001TSN74AXC1T45

尊敬的团队:

我们计划在 TI 时钟发电输出上增加电平转换功能,以将电压电平从1.8V 转换为3.3V。 (CMOS/单端类型)

但是,时钟发电输出的输出电压将高达2.1 V。

我的问题是:

如果我们将 Vref_A 连接到1.8V 的 LSF,但输入信号电压高达2.1V,是否有任何风险? (输入信号电压与 Vref_A 不同)。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF I/O 具有过电压容差。

    但 LSF 具有漏极开路输出。 对于时钟信号,最好使用2N7001T 或 SN74AXC1T45等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的介绍。

    但 LSF 零件是由时钟生成数据表推荐的。

    还有一个问题是 SN74AXC1T45是否同时支持25MHz 和50MHz 信号速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1.8 V/3.3 V,SN74AXC1T45支持500 Mbps。

    时钟发生器数据表是在引入2N7001T 和 SN74AXC1T45之前编写的。