你(们)好
您能否提供大约多少欧姆的高拉电阻?
SN74LV244APWR 应为推拉材料,
因此,当引脚1和引脚19连接到 GND 时
当 VCC 连接到3.3V 待机电源时,理论上,输入是3.3V 待机电源的高电平信号,输出是3.3V 待机电源的高电平,但您能否告诉我目前的内部拉电阻过高是多少欧姆?

如果这种材料是推拉材料,以下漏极开路是什么意思? 因为我们知道推挽式和漏极开路不会同时存在,所以请告诉我,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否提供大约多少欧姆的高拉电阻?
SN74LV244APWR 应为推拉材料,
因此,当引脚1和引脚19连接到 GND 时
当 VCC 连接到3.3V 待机电源时,理论上,输入是3.3V 待机电源的高电平信号,输出是3.3V 待机电源的高电平,但您能否告诉我目前的内部拉电阻过高是多少欧姆?

如果这种材料是推拉材料,以下漏极开路是什么意思? 因为我们知道推挽式和漏极开路不会同时存在,所以请告诉我,谢谢

参数测量页被复制到许多数据表中。 对于“244”,只有三态(当/OE 为高电极时)才适用。
输出电阻可以通过 VOH 和 IOH 计算;请参阅 [FAQ]输出电流为 X 或电源电压为 Y 时,输出电压(VOH 或 VOL)是多少?
加雷斯,你好
如克莱门斯所述,输出电阻可以通过 VOH 和 IOH 计算。 由于未提供3.3V 的电源电压,我们可以使用电流数据表来查找输出 PFET 的压降。 使用方程式 VOH = VCC -IOHROH 可以找到所有现有电源值的输出电阻。 然后,线性插值可用于查找 VCC = 3.3V 时的输出电阻,输出电阻为295.5欧姆。
|
VCC (伏特) |
卢(欧姆) |
|
2.3. |
1000 |
|
3. |
310. |
|
3.3. |
295.5 |
|
4.5. |
237.5 |
此设备有3个状态输出,因此不会漏极开路。

此致,
塞巴斯蒂安