This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:SN74LV244APWR 推挽式还是开路漏极?

Guru**** 2506805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077525/sn74lv244a-sn74lv244apwr-push-pull-or-open-drain

部件号:SN74LV244A

你(们)好  

您能否提供大约多少欧姆的高拉电阻?

SN74LV244APWR 应为推拉材料,

因此,当引脚1和引脚19连接到 GND 时

当 VCC 连接到3.3V 待机电源时,理论上,输入是3.3V 待机电源的高电平信号,输出是3.3V 待机电源的高电平,但您能否告诉我目前的内部拉电阻过高是多少欧姆?

如果这种材料是推拉材料,以下漏极开路是什么意思? 因为我们知道推挽式和漏极开路不会同时存在,所以请告诉我,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数测量页被复制到许多数据表中。 对于“244”,只有三态(当/OE 为高电极时)才适用。

    输出电阻可以通过 VOH 和 IOH 计算;请参阅 [FAQ]输出电流为 X 或电源电压为 Y 时,输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    如克莱门斯所述,输出电阻可以通过 VOH 和 IOH 计算。 由于未提供3.3V 的电源电压,我们可以使用电流数据表来查找输出 PFET 的压降。 使用方程式 VOH = VCC -IOHROH 可以找到所有现有电源值的输出电阻。 然后,线性插值可用于查找 VCC = 3.3V 时的输出电阻,输出电阻为295.5欧姆。  

    VCC (伏特)  

    卢(欧姆)  

    2.3.

    1000

    3.

    310.

    3.3.

    295.5

    4.5.

    237.5

    此设备有3个状态输出,因此不会漏极开路。  

    此致,

    塞巴斯蒂安