This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:数据转换查询

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081929/sn74axc4t774-query-on-data-translation

部件号:SN74AXC4T774

大家好,团队

 我们在设计中使用用于 SPI 的 SN74AXC4T774PWR 电压电平转换器,在这里,我们无法将数据从3.3V 转换为1.8V,反之亦然。

在 VCCB 方面,我们无法在数据线上检测到1.8V 逻辑,它显示的电压大约为0.8V。

在 VCCA 方面,数据线上的电压为3.3V。

请您就随附的示意图提供建议,以供参考。

注:OE 引脚与 GND 相连,以启用输出。

谢谢,此致,

拉杰什·G

+91-8555085326。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh,

    Dir 引脚参考了 VCCA,其 VIHmin 为2 V @ 3.3 V VCCA。 您在 Dir Pin 上的电压为1.8 V 时未达到此值。 这可能是问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    感谢您的回复,

    但我已经从 PMIC 提供了2.5V 电压,而不是1.8V 电压(满足 VIH 高电压输入电平),这是否可行,或者我必须连接到 VCCA 强制。

    通过这种方式,我的 DIRx 将以2.5V 的电压连接到 VCCB。

    谢谢,此致,

    拉杰什·G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rajesh,

    所以你不是要把1.8 V 转换为3.3 V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    我正在转换 SPI 信号,因此3个信号将从3.3转换为1.8V,1个信号将从1.8V 转换为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.5 V 可以工作,但可能会增加功耗。 您在引脚16处已经有3.3 V 电压;只需将其用于 DIR 输入即可。

    所有四个 B 针脚处是否都有0.8 V 电压,或者仅在输出端有0.8 V 电压?

    针脚15处的电压是否正确?

    显示连接到 B1/B2/B3的所有内容。 负载可能太高,或者其它设备可能会驱动低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经组装了主板,因为现在我无法将 DIR 输入连接到引脚16,它连接到引脚15 (VCCB) 1.8V/25V。

    我的所有四个 B 引脚都有变化,从0.2V 到0.8V。

    针脚15处的电压为1.8V/2.5V,且稳定。

    在这里,VCCB 将连接到1.8V 或2.5V,因为我们的显示器将同时支持2.5V 和1.8V,1.8V 是2.5V I/O 电压的容差。

    连接了完整的负载回路,我们的负载为显示器。 我的显示器具有附加的 I/O 端口特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定显示针脚实际上配置为输入吗?

    您在三个 REAL_xxx 信号和接地之间测量到什么电阻? 如果它不是无穷大的,那么是卸下 U7还是更换电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,显示引脚配置为输入,下面是 REAL_xxx 和 GND 引脚的电阻:

    引脚14:2.1MΩ Ω

    引脚13:1MΩ Ω

    引脚12:31Ω Ω

    引脚11:25mΩ Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesg,

    我本来希望看到克莱门斯的问题得到答案,该问题涉及是否拆除 U7并改变电缆的性能?