大家好,团队
我们在设计中使用用于 SPI 的 SN74AXC4T774PWR 电压电平转换器,在这里,我们无法将数据从3.3V 转换为1.8V,反之亦然。
在 VCCB 方面,我们无法在数据线上检测到1.8V 逻辑,它显示的电压大约为0.8V。
在 VCCA 方面,数据线上的电压为3.3V。
请您就随附的示意图提供建议,以供参考。
注:OE 引脚与 GND 相连,以启用输出。
谢谢,此致,
拉杰什·G
+91-8555085326。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们在设计中使用用于 SPI 的 SN74AXC4T774PWR 电压电平转换器,在这里,我们无法将数据从3.3V 转换为1.8V,反之亦然。
在 VCCB 方面,我们无法在数据线上检测到1.8V 逻辑,它显示的电压大约为0.8V。
在 VCCA 方面,数据线上的电压为3.3V。
请您就随附的示意图提供建议,以供参考。
注:OE 引脚与 GND 相连,以启用输出。
谢谢,此致,
拉杰什·G
+91-8555085326。

我已经组装了主板,因为现在我无法将 DIR 输入连接到引脚16,它连接到引脚15 (VCCB) 1.8V/25V。
我的所有四个 B 引脚都有变化,从0.2V 到0.8V。
针脚15处的电压为1.8V/2.5V,且稳定。
在这里,VCCB 将连接到1.8V 或2.5V,因为我们的显示器将同时支持2.5V 和1.8V,1.8V 是2.5V I/O 电压的容差。
连接了完整的负载回路,我们的负载为显示器。 我的显示器具有附加的 I/O 端口特征。