This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:reg:- TXS0102设备的 VOH 规格

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082042/txs0102-reg---voh-specification-of-the-txs0102-device

部件号:TXS0102

大家好,团队

我们正在使用 TXS0102设备对1.8V 和3.3V 之间的 I2C 总线进行电平转换。

我们在数据表中查询了 TXS0102设备的 VOH 规格。

 

在我们的案例中,VCCA = 1.8V,VCCB = 3.3V。

从 TXS0102数据表:

VOHA 最小值指定为 VCCA * 0.67 = 1.206V。 这是为 IOH =-20uA 和 VIB >= VCCB-0.4V (VCCB-0.4V = 2.9V)的条件指定的

VOHB 最小值指定为 VCCB *0.67 =2.21V

 

VOHA MIN 为1.206V,低于 VIHmin 或 LVCMOS 1.8V 接口(1.35V),将导致负噪声边界。

我试图理解 VOHA MIN 为何如此低。

 

从 TXS0102数据表中,图10。 TXS0102单元的结构,一个 NMOS 通道晶体管存在于 A 和 B 两侧。

请参阅 SCEA044应用手册“使用 TXS 型转换器转换电压指南”,NMOS 通道晶体管栅极偏压设置为比 VCCA 高1V (在我们的情况下为1.8V +1V = 2.8V)。

https://www.ti.com/lit/pdf/scea044

 

如果我们在 B 侧 VI 上应用3.3V,则预计 NMOS Pass 晶体管将关闭,而一侧的上拉电阻器将电压拉至 VCCA (1.8V)。

因此,在这种情况下,我不明白为什么 VOHA MIN 被指定为0.67 x VCCA。 它是否应该非常接近 VCCA?

  • 如果我错过了什么,请您帮助澄清吗?

此致,

卡拉亚拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这看起来像是一个重复的帖子,我将继续并关闭这一个帖子,并支持另一个帖子。