大家好,团队
我们正在使用 TXS0102设备对1.8V 和3.3V 之间的 I2C 总线进行电平转换。
我们在数据表中查询了 TXS0102设备的 VOH 规格。
在我们的案例中,VCCA = 1.8V,VCCB = 3.3V。
从 TXS0102数据表:
VOHA 最小值指定为 VCCA * 0.67 = 1.206V。 这是为 IOH =-20uA 和 VIB >= VCCB-0.4V (VCCB-0.4V = 2.9V)的条件指定的
VOHB 最小值指定为 VCCB *0.67 =2.21V
VOHA MIN 为1.206V,低于 VIHmin 或 LVCMOS 1.8V 接口(1.35V),将导致负噪声边界。
我试图理解 VOHA MIN 为何如此低。
从 TXS0102数据表中,图10。 TXS0102单元的结构,一个 NMOS 通道晶体管存在于 A 和 B 两侧。
请参阅 SCEA044应用手册“使用 TXS 型转换器转换电压指南”,NMOS 通道晶体管栅极偏压设置为比 VCCA 高1V (在我们的情况下为1.8V +1V = 2.8V)。
https://www.ti.com/lit/pdf/scea044
如果我们在 B 侧 VI 上应用3.3V,则预计 NMOS Pass 晶体管将关闭,而一侧的上拉电阻器将电压拉至 VCCA (1.8V)。
因此,在这种情况下,我不明白为什么 VOHA MIN 被指定为0.67 x VCCA。 它是否应该非常接近 VCCA?
- 如果我错过了什么,请您帮助澄清吗?
此致,
卡拉亚拉西