This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于1至2通信控制杆换档

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1081997/txs0102-used-for-1-to-2-communication-lever-shift

部件号:TXS0102

你(们)好

TXS0102是否可用于 I2C 主从通信? 从设备到主设备的信号是否会导致冲突?

THX & BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,建宁,

    这不是推荐的连接,它会导致总线争用风险,通信可能会被其他分支机构破坏。 它们更适合点对点连接,而不是并行连接。