This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:断电时输出峰值

Guru**** 2967750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245, SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1082685/sn74lvc8t245-spike-on-output-when-powering-off

部件号:SN74LVC8T245
“线程”中讨论的其它部件: SN74LX8T245, 测试, SN74LVC4245A

你好,团队

客户正在评估 SN74LVC8T245作为伺服中的 PWM 缓冲器。 配置有一些不同,如下图所示:VCCA 为5V (PWM 输出),VCCB 为3.3V (PWM 输入),OE 连接到电阻隔板。  

问题是,当 VCCA/B 断电时,所有输入都很低,输出会出现峰值,如下图所示:黄色为5V,绿色为3.3V,蓝色为 OE (这也很奇怪),粉红色为输出。

你有什么见解吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的 SN74LXC8T245完全向后兼容,并被广告为具有“强大的无故障电源定序”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好  

    感谢您的回答,是的,我们在 E2E 上发现了关于 LVC8T245故障的类似问题,但我们也做了另一项测试,我们用 SN74LVC4245A 更换了 IC,这是正常的,没有如上图所示的脉冲。 这是否是 SN74LVC8T245的特定问题?

    我们还在为客户推广 LXF8T245,但我们只是想弄清楚它,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,肖芬,

    不是,这个问题与方向控制体系结构有关,涉及的变量相当多。 SN74LXC8T245具有特定电路,可消除任何功率测序场景中的故障。