This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:需要-40°C 至+85°C 的传播延迟信息

Guru**** 2984120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084069/sn74ahc14-need-the-propagation-delay-information-for--40-c-to-85-c

部件号:SN74AHC14

您好,  

我正在尝试为我们的设计中的现有组件之一选择一种替代方案。 我正在考虑 将 SN74AHC14PW 作为替代方案。  

尽管  SN74AHC14PW 支持-40°C 至+125°C,但我的现有设计使用的组件的额定温度为-40°C 至+85°C 我观察到 SN74AHC14 数据表中提到 -40°C 至+125°C 温度范围的传播延迟,这比另一台额定值 为-40°C 至+85°C 的设备的传播延迟要高

因此,我想知道您是否有关于-40°C 至+85°C 温度范围传播延迟的信息 如果它与现有组件匹配,我想以替代方式继续使用此部件。  

谢谢你,  

Komal Charan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Komal,

    不幸的是,我们没有任何关于该温度范围传播延迟的数据。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,塞巴斯蒂安。