请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHC14 您好,
我正在尝试为我们的设计中的现有组件之一选择一种替代方案。 我正在考虑 将 SN74AHC14PW 作为替代方案。
尽管 SN74AHC14PW 支持-40°C 至+125°C,但我的现有设计使用的组件的额定温度为-40°C 至+85°C 我观察到 SN74AHC14 数据表中提到 -40°C 至+125°C 温度范围的传播延迟,这比另一台额定值 为-40°C 至+85°C 的设备的传播延迟要高
因此,我想知道您是否有关于-40°C 至+85°C 温度范围传播延迟的信息 如果它与现有组件匹配,我想以替代方式继续使用此部件。
谢谢你,
Komal Charan。