This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF-EVM

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF-EVM, LSF0108, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085686/lsf0108-lsf-evm

部件号:LSF0108
线程中讨论的其它部件:LSF-EVM, SN74LVC1T45

大家好,我正在寻找一种从3.3V 到5.0V 标准的基本电平转换器功能。

我选择了评估板 LSF-EVM,希望找到一个简单的解决方案,但却遇到了问题。 它还需要驱动 50欧姆阻抗。

当使用50ohm 输入 VOH 连接到示波器时,此部件的声控发射信号降至~ 1.2V  

您是否会推荐最 适合使用评估板和带有 SMA 连接器的评估板的不同部件来满足这些要求?

谢谢,

雅斯克·库平斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacek,

    逻辑器件不会驱动50欧姆负载,它们的设计目的是驱动电容性(高阻抗)负载。 您到底在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个3.3V 电平触发源,但我想驱动一个具有低阻抗50ohm 输入的5V 电平底激光器[触发频率为几 MHz ],所以需要能够驱动50Ohm 的 lavel 转换器+器件,这就是我选择 LSF0108的原因。 还有什么值得推荐的吗?

    谢谢,

    雅斯克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一个无源开关;其高电平电压仅由上拉电阻器决定。

    您需要在激光处使用什么电压? (5 V 需要无限高的驱动强度。)

    像 SN74LVC1T45这样的缓冲电平转换器的输出阻抗约为12 Ω;如果需要,您可以添加一个串联电阻器将其增加到50 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会尝试你的建议

    雅斯克