Other Parts Discussed in Thread: LSF-EVM, LSF0108, SN74LVC1T45
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085686/lsf0108-lsf-evm
部件号:LSF0108线程中讨论的其它部件:LSF-EVM, SN74LVC1T45
大家好,我正在寻找一种从3.3V 到5.0V 标准的基本电平转换器功能。
我选择了评估板 LSF-EVM,希望找到一个简单的解决方案,但却遇到了问题。 它还需要驱动 50欧姆阻抗。
当使用50ohm 输入 VOH 连接到示波器时,此部件的声控发射信号降至~ 1.2V
您是否会推荐最 适合使用评估板和带有 SMA 连接器的评估板的不同部件来满足这些要求?
谢谢,
雅斯克·库平斯基