This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:不同工作温度下的功耗

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087045/sn74lvc2g17-q1-power-consumption-at-different-working-temperature

部件号:SN74LVC2G17-Q1

大家好,团队

我的客户希望了解不同工作温度下的功耗。

请允许我为你提供帮助,谢谢。

IC 型号

SN74LVC2G17-Q1

℃25 μ m 时的典型值

 

℃70 μ m 时的典型值

 

在-40℃时的最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    很遗憾,我们在70ºC 和40ºC 没有表征数据。  静态功耗为 PS = VCC ICC (最大)。 如果电源电压为5.5V,则

    PS = 5.5V * 10μA = 55μW Ω。

    如果要计算动态功耗,您需要计算瞬态功耗,电容负载功耗和电阻负载功耗。  请参阅此常见问题 解答如何计算 CMOS 逻辑设备的功耗? 其中讨论了如何计算这些值,还包括一个用于功耗的 Excel 计算器。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆里尔,

    感谢您的分享。

    基于此链接,哪一项表示在不同的温度下功耗相同?

    是否可以让我的客户在不同温度下估计功耗。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    对于静态功耗,这在工作的自由空气温度范围内是相同的。 PS = VCC ICC (最大) 和  ICC (最大)是在此范围内任何地方流经电源的最大电流。  

    此致,

    塞巴斯蒂安