请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC2G17-Q1 大家好,团队
我的客户希望了解不同工作温度下的功耗。
请允许我为你提供帮助,谢谢。
|
IC 型号 |
SN74LVC2G17-Q1 |
|
℃25 μ m 时的典型值 |
|
|
℃70 μ m 时的典型值 |
|
|
在-40℃时的最大值 |
|
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户希望了解不同工作温度下的功耗。
请允许我为你提供帮助,谢谢。
|
IC 型号 |
SN74LVC2G17-Q1 |
|
℃25 μ m 时的典型值 |
|
|
℃70 μ m 时的典型值 |
|
|
在-40℃时的最大值 |
|
杰森:
很遗憾,我们在70ºC 和40ºC 没有表征数据。 静态功耗为 PS = VCC ICC (最大)。 如果电源电压为5.5V,则
PS = 5.5V * 10μA = 55μW Ω。
如果要计算动态功耗,您需要计算瞬态功耗,电容负载功耗和电阻负载功耗。 请参阅此常见问题 解答如何计算 CMOS 逻辑设备的功耗? 其中讨论了如何计算这些值,还包括一个用于功耗的 Excel 计算器。
此致,
塞巴斯蒂安