This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:连接到缓冲器时 BeagleBone 无法通电

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087481/sn74ahct244-beaglebone-doesnt-power-up-when-connected-to-buffer

部件号:SN74AHCT244

您好,  

我设计了 BeagleBoneBlack Cape 发送信号来控制一些多路复用器。 在多路复用板输入上有 一个 SN74AHCT244,用于将3.3V BBB GPIO 电压转换为5V。 但是,只要连接两块板并启动多路复用板,Beagle Bone 就不会启动。 连接此设备时,我是否立即出错?

以下是 BBB 角的相关部分:

多路复用板输入:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总的来说,我没有发现您的实施有任何问题。

    我注意到控制板上有负极电源,两块板上的接地是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,两个接地均由连接器连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,在这种情况下,我不知道是什么给你带来麻烦。 根据示意图,不应该有任何问题。