请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHCT244 您好,
我设计了 BeagleBoneBlack Cape 发送信号来控制一些多路复用器。 在多路复用板输入上有 一个 SN74AHCT244,用于将3.3V BBB GPIO 电压转换为5V。 但是,只要连接两块板并启动多路复用板,Beagle Bone 就不会启动。 连接此设备时,我是否立即出错?
以下是 BBB 角的相关部分:
多路复用板输入: