This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:布局设计问题

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087843/txs02612-layout-design-question

部件号:TXS02612

大家好,团队

下图显示了客户的当前架构,当前 PCB 布局,FPGA 远离 TXS02612,TXS02612与 SD 插座的距离相对较近。 考虑到从 FPGA 到 TXS02612的信号轨迹有点长,但考虑到 TXS02612规范(链接如下),没有提到布局规则。 因此,我的客户想问,TXS02612的数据/CLK/CMD 输入/输出的轨迹是否有相同的长度要求? 是否有长度限制? 迹线的阻抗控制是什么?

https://www.ti.com/lit/gpn/txs02612

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是一个无源开关,因此其位置对信号没有实际影响。

    尽管如此,在插座附近为 B 端口提供 ESD 保护将是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    否 ,数据/CLK/CMD 输入/输出的跟踪不需要等长的要求。 如果可能,最好将轨迹保持在12厘米以下,以避免反射问题。 主要问题是确保线路的寄生电容总量小于70pF,包括迹线上的所有输入连接。 要确定这一点,您需要知道电路板的积层(层厚,电容率,地面平面?) 以及迹线的几何形状。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆里尔,

    明白了。

    感谢你的帮助。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    明白了,谢谢。

    杰森