This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:SN74AXC4T774QPWRQ1

Guru**** 2524600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086909/sn74axc4t774-q1-sn74axc4t774qpwrq1

部件号:SN74AXC4T774-Q1

您好,

在我们的一个项目中,我们使用电平转换器IC SN74AXC4T774QPWRQ1代替我们的生产板中的SN74AVC4T774PWR。 我们观察到在完成此备用零件装配后,生产板中的料位转换器出现故障。

我们检查了IC的功能并发现了问题,与四个通道之一相连的信号是问题的根源。 该信号连接到带有内部微弱上拉和电平转换器输入引脚(B4)的IC。 输入引脚上的电压较低,即使引脚由微弱的上拉驱动。 因此,我们通过拆下连接的电阻器隔离输入引脚,并测量IC输入引脚的电阻。 所有IC输入的电阻约为50K - 60K欧姆(在电源接通条件下测量,VCCA=1.8V,VCCB=3.3V),通过串联电阻器测量的泄漏高于25uA (这是我们添加外部100Kohms上拉以驱动引脚时的情况。 针脚上的电压约为1.5V)。

其他三个信号是驱动良好的信号,因此传递了功能。 出现故障的一个IC的驱动强度较低,但它肯定能够驱动SN74AXC4T774QPWRQ1,因为SN74AVC4T774PWR较早时工作正常。

请您帮助我们了解为什么会出现这种低电阻和高泄漏,并帮助我们尽快解决这一问题。

谢谢!

Ananthu Mohan M.

www.e-consystems.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    125°C时,保证的最大输入泄漏电流为8 µA

    显然,您的设备已损坏。 这通常是由超出范围的电压引起的。 您能否在工作时显示该输入的示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加上述示波器图像。

    工作时,B4的输入电压似乎仅为0.4V。 而如果我们打开串联电阻器,则另一侧会出现3.3V电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:当我们隔离串联电阻并检查输入引脚中的电阻时,以下是观察结果。

    (I)在关闭状态下,所有输入引脚的电阻为0.9M欧姆。  

    (ii)在通电状态下,输入引脚上的电阻仅约为50-60Kohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示实际发生的输入信号。 我怀疑您在4.2 V以上有峰值或振铃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您重述以下术语。

    "实际发生的输入信号"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我希望看到设备未损坏的输入信号。 因为这可能会提供造成损害的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在安装 了SN74AXC4T774QPWRQ1的所有主板上都遇到了问题,而在 使用SN74AVC4T774PWR时,它工作正常。

    我们还在其他项目板上测试了此备用部件,输入电阻与电源接通条件下的50-60K欧姆(串联电阻隔离)相同。  

    如果我们使用 SN74AVC4T774PWR探测输入信号并将其发送给您,是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号不太可能与AVC器件的行为相同,因此可能不会如此有帮助。

    ~ kΩ AXC设备的输入电阻是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在通电条件下测量时,所有AXC设备的电阻都在50 60KΩ 之间(串联电阻隔离)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我们之前所说的,我们在其他正常工作的项目中使用了这种AXC设备。  60KΩ 通过隔离串联电阻器来检查电源接通条件下的输入电阻,但输入电阻仍在50 μ A左右

    而在AVC器件中,输入电阻在Mega Ω 的范围内(测试方法与上述方法相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ananthu,

    目前该设备的产品专家不在-他将在下周回来。

    在我看来,这些设备违反了此处的数据表规范:

    我想推迟开始退货,直到我们可以让产品专家来讨论此问题。 这是我们下周可以与他讨论的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    好的,我们可以在下周讨论这个问题。

    一旦您的产品专家有空,请尽早更新我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ananthu,

    我将在他返回后向他发出一份邮寄请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ananthu,

    我现在正在研究这件事,谢谢你们给我时间让我回到办公室。 再给我24小时,继续使用已提供的材料并调查问题。 我感觉这种行为可能是AXC系列的浮华抑制电路的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ananthu,

    在开机状态下,OE针脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    在我们的设计中,OE引脚通过零欧姆电阻器串联连接到GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ananthu,

    感谢您提供此信息,我最后需要确认一下:

    请复制上面显示问题的示波器截图,但您是否可以在OE引脚上安装探针而不是监控电源?

    我只是想确保输入的内容不会出现任何奇怪的情况,从而导致您看到的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    请找到相同的示波器图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ananthu,

    感谢您添加频道。 这绝对是异常行为。 在我让您启动FA之前,我将与我的设计师核实一下他们是否还有其他想法。 您是否能够在e2e上分享一个示意图,或者您是否愿意通过电子邮件发送该示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    您需要整个原理图还是仅需要AXC零件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ananthu,

    我只想看到AXC电路和 连接到I/O的所有设备 您可以获取片段,而不是共享整个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    请您通过邮件与我联系(已删除- Dylan),我们将共享所需的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ananthu,

    我已使用该地址向您发送了一封电子邮件。 我将继续并关闭此线程,因为我们可以更轻松地继续通过电子邮件进行沟通。