您好,
在我们的一个项目中,我们使用电平转换器IC SN74AXC4T774QPWRQ1代替我们的生产板中的SN74AVC4T774PWR。 我们观察到在完成此备用零件装配后,生产板中的料位转换器出现故障。
我们检查了IC的功能并发现了问题,与四个通道之一相连的信号是问题的根源。 该信号连接到带有内部微弱上拉和电平转换器输入引脚(B4)的IC。 输入引脚上的电压较低,即使引脚由微弱的上拉驱动。 因此,我们通过拆下连接的电阻器隔离输入引脚,并测量IC输入引脚的电阻。 所有IC输入的电阻约为50K - 60K欧姆(在电源接通条件下测量,VCCA=1.8V,VCCB=3.3V),通过串联电阻器测量的泄漏高于25uA (这是我们添加外部100Kohms上拉以驱动引脚时的情况。 针脚上的电压约为1.5V)。
其他三个信号是驱动良好的信号,因此传递了功能。 出现故障的一个IC的驱动强度较低,但它肯定能够驱动SN74AXC4T774QPWRQ1,因为SN74AVC4T774PWR较早时工作正常。
请您帮助我们了解为什么会出现这种低电阻和高泄漏,并帮助我们尽快解决这一问题。
谢谢!
Ananthu Mohan M.
www.e-consystems.com