大家好,
从数据表中,部件 TXU0304 输入泄漏电流为2uA,具有5Mohm内部弱下拉。 此处 不了解在5M Ω 下拉时2uA的输入泄漏电流。 因此 ,下拉电压将非常高(2uA * 5Mohm =10v)! 并且超出逻辑下限阈值。 您能否确认外部10K下拉是否足够?
此致,
Kalaiyarasi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Dylan,
根据部件TXU0304的数据表规格, 输入泄漏电流为2uA,具有5Mohm内部弱下拉。 因此,如果我们计算(2uA X 5M欧姆=10V)输入端的电压为10V,则在5M下拉时,输入电压不应为10V。 预期的输入值应小于VIL最大值 因此,规格中存在一些错误。 您能否检查并更新 5Mohm下拉的最大泄漏电流是多少?最大VIL是多少?
此致,
Kalaiyarasi
你好,Kalaiyarasi,
规格或其表现方式没有任何问题,我相信问题是由您自己的一些困惑引起的
您对欧姆定律等式的理解是正确的,但您在这种情况下的应用是不正确的。 您的公式假设您有一个理想的电流源(驱动2 uA)与下拉式并联, 但情况并非如此。 如果您想找到通过电阻器的最大电流,则使用欧姆定律:I = Vin (max)/ 5 Mohm,结果为~ 1 uA。 如我之前所述,由于在条件中列出的输入电压应用时,此1 uA是电流测量值,因此在规格中已说明。