This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:REG :-部件TXU0304RUTR需要确认外部下拉电阻器

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091237/txu0304-reg---for-part-txu0304rutr-required-confirmation-for-externa-pull-down-resistor

部件号:TXU0304

大家好,

从数据表中,部件 TXU0304 输入泄漏电流为2uA,具有5Mohm内部弱下拉。 此处 不了解在5M Ω 下拉时2uA的输入泄漏电流。 因此 ,下拉电压将非常高(2uA * 5Mohm =10v)!  并且超出逻辑下限阈值。 您能否确认外部10K下拉是否足够?

此致,

Kalaiyarasi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kalaiyarasi,

    10公里下拉是否足以准确描述什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    用于输入引脚。

    此致,

    Kalaiyarasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalaiyarasi,您好!

    为了消除输入端的浮点,5 Mohm电阻应该足够。 无需添加外部。  

    此外,为了消除一些混淆,II规格将考虑下拉电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    根据部件TXU0304的数据表规格, 输入泄漏电流为2uA,具有5Mohm内部弱下拉。 因此,如果我们计算(2uA X 5M欧姆=10V)输入端的电压为10V,则在5M下拉时,输入电压不应为10V。 预期的输入值应小于VIL最大值 因此,规格中存在一些错误。 您能否检查并更新 5Mohm下拉的最大泄漏电流是多少?最大VIL是多少?

    此致,

    Kalaiyarasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kalaiyarasi,

    规格或其表现方式没有任何问题,我相信问题是由您自己的一些困惑引起的

    您对欧姆定律等式的理解是正确的,但您在这种情况下的应用是不正确的。 您的公式假设您有一个理想的电流源(驱动2 uA)与下拉式并联, 但情况并非如此。 如果您想找到通过电阻器的最大电流,则使用欧姆定律:I = Vin (max)/ 5 Mohm,结果为~ 1 uA。 如我之前所述,由于在条件中列出的输入电压应用时,此1 uA是电流测量值,因此在规格中已说明。