Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS232B
尊敬的支持团队。
我们已向客户推荐SN74ALS232BN以更换SN74LS224AN。
我们认为SN74LS224AN与SN74ALS232BN引脚兼容,功能兼容。
更换为SN74ALS232B时,SN74LS224数据表第8页图1中的两级级联连接的IR和/或计时是否需要注意?
e2e.ti.com/.../SN74LS224N.pdf
此致,
Hiroaki Yuyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS232B
尊敬的支持团队。
我们已向客户推荐SN74ALS232BN以更换SN74LS224AN。
我们认为SN74LS224AN与SN74ALS232BN引脚兼容,功能兼容。
更换为SN74ALS232B时,SN74LS224数据表第8页图1中的两级级联连接的IR和/或计时是否需要注意?
e2e.ti.com/.../SN74LS224N.pdf
此致,
Hiroaki Yuyama
您好,Sebastiian-san
感谢 您的回答。
我们的客户正在寻找一款可使用以下规格替换SN74LS224AN的设备:
具有与SN74LS224AN产品相同信号输出规格的IC。
・数据数量为4位或8位
・字是16或32
・对于软件包,如果是4位版本,则需要相同的软件包。
如果您将SN74LS224AN更换为带字深方向的SN74ALS232BN,
LDCK∩FULL⇒IR (NOT AND和AND电路组合)
UNCK∩空⇒OR (AND电路组合)
有可能吗?
如果有任何建议,我将不胜感激。
此致,
Hiroaki Yuyama
Hiroaki-san,您好!
由于此部分不是为在文字深度方向上级联而设计的,我认为这不是实际的解决方案。 ALS232BN没有用于在深度方向扩展的额外引脚,因此您需要一个单独的控制器,以确保在任何给定时间只启用一个FIFO进行读取,并且只启用一个FIFO进行写入。
我发现这个应用手册可能很有用: FIFO体系结构,功能和应用程序
此致,
Sebastian