This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS232B:关于将SN74LS224更换为SN74ALS232B

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS232B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090710/sn74als232b-about-replacement-of-sn74ls224-to-sn74als232b

部件号:SN74ALS232B

尊敬的支持团队。

我们已向客户推荐SN74ALS232BN以更换SN74LS224AN。
我们认为SN74LS224AN与SN74ALS232BN引脚兼容,功能兼容。
更换为SN74ALS232B时,SN74LS224数据表第8页图1中的两级级联连接的IR和/或计时是否需要注意?
e2e.ti.com/.../SN74LS224N.pdf
此致,
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,您好!

    此处不应存在额外的时间问题。  

    此致,

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastiian-san
    感谢您的回复。

    数据表中的说明显示:"级联在字宽方向上很容易实现,但在字深方向上不可能实现。" 是否可以将SN74LS224替换为文字深度方向?

    如果您有参考电路或应用手册,我们很乐意听取您的建议。

    此致,
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,您好!

    零件设计为在字宽方向层叠,因此不可能。 很遗憾,我们没有此设备的参考设计或应用说明。

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastiian-san
    感谢 您的回答。

    我们的客户正在寻找一款可使用以下规格替换SN74LS224AN的设备:

    具有与SN74LS224AN产品相同信号输出规格的IC。
    ・数据数量为4位或8位
    ・字是16或32
    ・对于软件包,如果是4位版本,则需要相同的软件包。

    如果您将SN74LS224AN更换为带字深方向的SN74ALS232BN,
    LDCK∩FULL⇒IR (NOT AND和AND电路组合)
    UNCK∩空⇒OR (AND电路组合)
    有可能吗?

    如果有任何建议,我将不胜感激。

    此致,
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-san,您好!

    由于此部分不是为在文字深度方向上级联而设计的,我认为这不是实际的解决方案。 ALS232BN没有用于在深度方向扩展的额外引脚,因此您需要一个单独的控制器,以确保在任何给定时间只启用一个FIFO进行读取,并且只启用一个FIFO进行写入。  

    我发现这个应用手册可能很有用: FIFO体系结构,功能和应用程序

    此致,

    Sebastian