https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577411/txb0104-q1-tolerance-of-vcca-vccb
部件号:TXB0104-Q1主题中讨论的其他部件: SN74AVC4T245, SN74AVC4T774
您好,
我想知道是否可以使用TXB0104-Q1部件隔离电压域。 即 是否可以使用独立的3.3V电源为VccA和VccB供电。 如果这些导轨上存在+- 10 % 容差,则可能导致VccA > VccB的电压大约为0.5V。 这是否会成为问题?
谢谢!