This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输入/输出定时图问题

Guru**** 2547470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, SN74LVC1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572615/sn74lvc1g123-input-output-timing-diagram-question

部件号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他部件: Strike,SN74LVC1G06

大家好,

客户为其控制电路设计SN74LVC1G123设备,他们有时发现B 信号(PIN2) 处于高状态 ,但Q信号(针脚5)输出保持高电平,但与 所示数据表输入/输出定时图中的H/L切换不同。  客户认为问题可能与rext/Cext (pin7)值设置 相关,因此他们想知道 rext/Cext信号的电压阈值级别要求是什么,要使Q信号(pin5)降低,需要什么是rext/Cext值设置范围?

非常感谢您对本问题"澄清资料"的建议和意见。

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    当A\被保持为低电平且CLR被保持为高电平时,该输出由B输入上的上升沿触发。 当外部电容器电压达到Vcc的~63.2 % 时,输出将切换回低电平。

    如果您可以共享A,B,CLR\输入和Q输出的示波器截图,我们可以尝试对任何问题进行故障排除。  此外 ,在本设备上有一个很好的应用说明,您 可能会发现它很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    客户又问一个问题,为什么R/C信号(针脚7)仅为2.2V,而不能达到3.3V? 请提供建议。 谢谢。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您提供的示意图,没有理由发生这种情况。 您能否提供B,R/C,Vcc和Q针脚的示波器快照,以便我们尝试进行故障排除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    所附为B,Q,R/C波形。 请注意,根据客户反馈,如果他们将R596电阻值从470K欧姆更改为235K欧姆,则电压电平从2.2V增加到3.2V。 因此,客户想知道Rext电阻值是否有任何限制? Rext值的最大值是多少?  请提供建议。 谢谢。

    Q端子为绿色。

    B端子为紫色。

    褐色(用于文本/文本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    此设备的内部可能已损坏。  设备上的rext/Cext针脚泄漏不应超过0.25uA,但根据您告诉我的信息,您的泄漏值介于0.425uA和2.3uA之间。  是否尝试换用新设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    您说得对,客户更换新设备后,问题就消失了。 但是,由于故障率相当高,为9件/1万件,因此客户想知道问题的根本原因。 以下是客户希望询问您的问题,以获得答案。

    1. Rext电阻值是否有任何限制? Rext值的最大值是多少?

    2.如何计算得出0.425uA和2.3uA的数值? 您如何 知道该设备是 您在之前的回复中提到的损坏?

    3.客户电路是否存在任何问题?

    谢谢。

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MΩ 对Rext值没有正式限制,但是0.25μA器件中的最大泄漏将在1 k Ω 电阻上产生0.25V的压降,因此我建议保持其小于此值。

    为了计算漏电流,我刚刚使用了欧姆定律。 I =(VCC - VR/C)/Rext

    电路似乎正常。  我对损坏的第一个猜测通常是ESD。  这些器件确实具有一些固有的ESD保护,但受到限制,在制造过程中应极其小心地处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    客户反馈将R597电阻值从470k调整到100k时,问题得到了改善,所以想知道将Rext更改为100k是否有任何问题? 为什么使用100k来帮助提高故障率?

    另一方面,由于您提到SN74LVC1G123具有有限的ESD保护,因此客户想知道我们的P2P设备是否具有比SN74LVC1G123强大的内部ESD保护功能?

    谢谢。

    此致,
    亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Arthur,

    我不会期望电阻器的变化会影响零件的可靠性-也许电阻降低会内在地提高电路的整体ESD电阻?

    恐怕我们没有强大的内部ESD保护功能。 如果进入设备的任何迹线在操作过程中可以从外部访问(即可能会产生ESD冲击),我建议在这些迹线中添加外部ESD保护(这是_所有_外部连接器的良好做法)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    附件是客户最新的示意图,询问BU是否可以帮助确认此示意图设计的R/C值是否符合SN74LVC1G123设备规格要求? 非常感谢您对请求的迅速回复和意见。

    此致,

    亚瑟

    e2e.ti.com/.../fwb_2D00_2200b10_5F00_0807a.pdf</s>0807

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于SN74LVC1G123的B输入使用施密特触发器架构,我相信他们可以完全消除此电路,并将其替换为从+3.3VDual接地的简单RC。  电阻器/电容器的大小将决定延迟,并且成本节约将是显著的。

    如果他们认为这种电路绝对是必需的,我可能会建议用RC +施密特触发器或SN74LVC1G123 -- 这两种解决方案都比当前解决方案更具成本效益,并提供相同的功能(我不理解某些部分的功能)。

    虽然这并不完全必要,但我建议在C124和R/C电压节点之间添加~50 Ω 电阻(如上面的Ri所示)。  此电阻器用于在放电循环和关闭电源期间限制流入SN74LVC1G123的电流。 大电容器可容纳大量电荷,并可能对内部放电电路造成不应有的应力。

    增加的电阻将导致定时发生细微变化,但使用470kΩ Ω 正时电阻器时,该变化可忽略不计。

    我还注意到另一个可能的小变化:

    虽然这是一个便宜的解决方案,但BJT逆变器的功耗或空间效率不高--我建议至少使用SN74LVC1G06 (漏极开路逆变器)。