This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求更换PI4ULS3V302XVE的备用解决方案

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575548/asking-for-the-alt-solution-to-replace-the-pi4uls3v302xve

主题中讨论的其他部件:TXB0102TXB0302

大家好,

我们是否有解决方案来替换 PI4ULS3V302XVE UDFN1.IPL8-8L 1.6 封装P2P或Slimiar功能设备?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此行为与TI的TXB系列中的行为相同。 但是TXB0132的引脚输出是不同的,UDFN封装中是否没有它。

    "类似功能"是什么意思? 单向还是双向? 推/拉或漏极开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:
    TXB0102是否支持66MHz速度?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    您能为您提供帮助吗?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的6.7 至6.16 部分列出了允许的速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    这相当于我们的TXB0302部件。 它可以支持66 MHz,前提是您满足数据表计时要求部分中的要求: