This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573529/txs0108e-q1-regarding-floating-i-o
部件号:TXS0108E-Q1你(们)好
我正在 我的应用程序中使用TXS0108E-Q1部件。很少有I/O线路未使用,因此我需要将其拉至各自的Vcc或GND吗?
此致
Nitesh
您好,Aozer
TXB0108-Q1的驱动器强度是多少。
此致
Nitesh
您好,Aozer
我在上一篇文章中提到的部件错误。
我想要TXS0108E-Q1的驱动强度。
在确定速度时,驱动力强度如何发挥作用。是否有任何计算方法,请告诉我。
正在重新降级
Nitesh
TXS0108E的驱动器强度与TXB0108相似,不同之处在于直流驱动器通过内部上拉而不是4K缓冲器提供。
如果不考虑过多的不同因素,则不会根据驱动强度计算数据速率。 您可以在数据表的第6节中确定给定电压配置的最大数据速率,从第6页开始,在标题为"计时要求"的一节中进行。 要将给定的数据速率从Mbps转换为MHz,只需将Mbps值除以2即可。 例如,100 Mbps的数据速率相当于50 MHz的频率。
您是否有适用于这些设备的Spice模型?