This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:关于浮动I/O

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXS0108E, TXB0108, TXB0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573529/txs0108e-q1-regarding-floating-i-o

部件号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他部件: TXS0108ETXB0108TXB0108-Q1

你(们)好

我正在 我的应用程序中使用TXS0108E-Q1部件。很少有I/O线路未使用,因此我需要将其拉至各自的Vcc或GND吗?

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS器件具有集成上拉电阻器,因此在启用(OE)时,其输入永远不会浮动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitesh,

    清洁正确,TXS0108E具有动态内部上拉电阻器。 您应该可以将未使用的I/O保持断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Azore

    感谢您的回复。

    我是否可以将TXS0108E-Q1用于UART和SPI应用程序。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nitesh,

    是的,您可以将TXS0108E-Q1用于UART和SPI。 您还可以使用TXB0108,因为TXB0108包含内部驱动程序,所以通常是推拉应用程序(如SPI)的更好解决方案。 但是,TXB0108在Q1封装中不可用,因此,如果您需要汽车认证,TXS0108E-Q1也能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer

    TXB0108-Q1的驱动器强度是多少。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的直流驱动强度约为20uA,在单触发电路提供的上升和下降边缘时,驱动强度约为15mA。 但是没有TXB0108的Q1版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer

    我在上一篇文章中提到的部件错误。

    我想要TXS0108E-Q1的驱动强度。

    在确定速度时,驱动力强度如何发挥作用。是否有任何计算方法,请告诉我。

    正在重新降级

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E的驱动器强度与TXB0108相似,不同之处在于直流驱动器通过内部上拉而不是4K缓冲器提供。

    如果不考虑过多的不同因素,则不会根据驱动强度计算数据速率。 您可以在数据表的第6节中确定给定电压配置的最大数据速率,从第6页开始,在标题为"计时要求"的一节中进行。 要将给定的数据速率从Mbps转换为MHz,只需将Mbps值除以2即可。 例如,100 Mbps的数据速率相当于50 MHz的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有适用于这些设备的Spice模型?