This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I²C Ω 电平转换器,具有不同的电源电压范围,适用于蓄电池应用。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576669/i2c-level-shifter-with-vary-supply-voltage-range-for-a-battery-application

主题中讨论的其他部件:LSF0102

您好,

我正在寻找一款I²C Ω 电平转换器,它支持A侧从1.8 V到5.0 V的不同电源电压范围,B侧支持固定3.3 V电压。

A侧有一个小控制器,直接连接到三个1.5 V碱性电池。 在控制器停止工作之前,蓄电池电压会随蓄电池使用寿命的变化而变化,从4.9 V下降到1.8 V。

在另一侧,我有一个I²C ö m湿度传感器,随附固定3.3 V

在寻找合适的双向电平转换器时,我反复遇到以下限制:"VCCA必须小于或等于VCCB"。 哪些内容不适合我的项目。

是否有人知道适合我的液位转换器?

提前感谢,对我糟糕的英语表示抱歉。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    您可以使用LSF0102进行此转换,您只需从3.3V (固定)电源驱动两个电源即可。

    这不是零件的标准用途,但对您来说很好。  只需在设备的每一侧使用上拉电阻器,即可将这些线路上的电压调至合适的电压。

    您可能需要稍微调整一下276.9千欧的电阻-我还没有机会测试这个电路,但理论是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您参加本次循环。 我一有了所有的零件,就会测试电路并报告。

    谢谢你

    Chris