请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:LSF0102您好,
我正在寻找一款I²C Ω 电平转换器,它支持A侧从1.8 V到5.0 V的不同电源电压范围,B侧支持固定3.3 V电压。
A侧有一个小控制器,直接连接到三个1.5 V碱性电池。 在控制器停止工作之前,蓄电池电压会随蓄电池使用寿命的变化而变化,从4.9 V下降到1.8 V。
在另一侧,我有一个I²C ö m湿度传感器,随附固定3.3 V
在寻找合适的双向电平转换器时,我反复遇到以下限制:"VCCA必须小于或等于VCCB"。 哪些内容不适合我的项目。
是否有人知道适合我的液位转换器?
提前感谢,对我糟糕的英语表示抱歉。
Chris