您好,
我正在使用TXS0108E在2V8 (A侧)和3V3 (B侧)之间调平I2C。 当A侧的I2C从属设备拉低至0V时,B侧下降到1.2V,但没有进一步下降。 没有外部上拉,I2C时钟为400kHz。 在我看来,Npass晶体管似乎已关闭。 我找不到任何文件显示Npass偏置电压来自何处,但我猜是来自Vccb,因此晶体管应该打开。 OE引脚在2V8上直接连接到Vcca。
以下迹线显示A侧的SDA为蓝色, B侧的SDA为紫色。 在标有白色圆圈的点,从属设备在 A侧拉动0V (I2C ACK),但B侧在本应为0V时卡在1.2V处。 这是从低到低的过渡,但从高到低的过渡也是如此,即B侧低不会进一步降至1.2V。
想知道是否有人见过类似的东西,以及可以采取什么措施。
谢谢!
保罗