This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:SN74GTL2014应用程序

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575582/sn74gtl2014-sn74gtl2014-application

部件号:SN74GTL2014

大家好,

您能否帮助检查我们的SN74GTL2014是否支持1.05V CMOS至3.3V CMOS或 1.05V CMOS至5.5V CMOS? 谢谢

如果无法调整Vref以支持以下要求?

1.05V CMOS输入/输出规格如下:

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好南方

    SN74GTL2014可在3.3V至1.05V的电压范围内工作。

    此设备的'B'侧有漏极开路输出,可将其拉至您的工作电压(本例中为1.05V)。 该规范列出了0.75V的VOH要求和-0.5mA的Iout要求。 由于此器件为漏极开路,因此不能自行输出电流-- VOH 和 输出都 将来自选定的上拉电阻器。 我不认为这对您来说是个问题,但您应该注意到这一点。

    VREF针脚通常通过分压器与'B'侧电源电压(本例中为1.05V)进行设置。  您可以将阈值设置在0.5V到1.1V之间,而不会出现任何问题。  我建议电阻值为100kohm,电阻为{0.1uF至10uF},以吸收任何电源噪声(从VREF放置到GND)。  这将产生0.525V的稳定阈值电压。

    另一个重要注意事项- SN74GTL2014没有施密特触发器输入,尽管您的规范列出了对这些输入的要求。  恐怕我不知道有什么译员能满足这一要求。

    SN74GTL2014的所有其他规格都在所列公差范围内。