This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:部分断电电流消耗

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573051/sn74avc4t774-partial-power-off-current-consumption

部件号:SN74AVC4T774

您好,

我正在使用 SN74AVC4T774-RGY,其设计在正常操作过程中,Vccb上可能有0V电压。 我对数据表的理解是,支持部分断电,这种情况下的最大电流消耗应以数十微安为单位。 不幸的是,当我测量它时,我得到了很多数字。

我的测试设置是:dir1=DIR3=Vcca,dir2=DIR4=~OE=GND,A1=A3=B2=B4=GND,Vcca和Vccb上的100nF旁路电容器。 所有输出引脚均打开。 未使用电阻器。

如果Vccca = Vccb=3.3V,则电流消耗< 1uA

在部分断电时:

 Vcca = 3.3V,Vccb = 0V电流消耗为5.4 mA

 Vccb = 3.3V,Vcca = 0V电流消耗为4.8 mA

此设备的功耗是否如此之高? 还有什么办法可以改进它吗?

此致,

Ievgenii Meshcheriakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ievgenii,

    不,这绝对不是正常现象。 是否确定VCCB位于GND且未略微高于地面? 如果VCCB是高于地面的任何值,则无法保证Ioff功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Vccb通过跳线(ca。 10 cm)。 我已验证没有可检测到的电流在那里流动(< 1uA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ievgenii,

    应用逻辑高电压时,您是否在输入引脚上看到此电流消耗? 我以前在另一个设备上看到过这种情况,在该设备上,电源为0V,输入电压被施加,该输入端口的电流消耗可能相对较高。

    我手头上没有任何SN74AVC4T774,但我刚刚订购了一些。 他们应该在几天内就会出现,我可以在实验室中测试此设置,看看我是否有类似的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我更改A3和A1上的逻辑电平(如果Vcca = 3.3V和Vccb=0V (和B4=B2=0V)),功耗将不会有显著变化。 在这种情况下,我无法测量信号针脚流入或流出的电流。 即使对B2和B4应用3.3V电压也不会改变功耗,而且这些引脚也没有电流输入或输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到5.4mA和4.8mA在哪些引脚上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vcca和Vccb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ievgenii,

    我在实验室测试了设置,我想我知道导致您高电流消耗的原因。 为了防止您获得的大电流消耗,当任一电源关闭时,所有输入/输出引脚都必须位于GND。 这是因为当任一电源关闭时,所有I/O引脚都将处于高阻抗状态,并可能浮动至意外的电压水平。 最初配置为输出且不需要位于GND的引脚在任何一个电源位于GND时不再配置为输出,因此它们也必须接地。

    当所有输入/输出引脚都在GND时,我在VCCA上看到.012 uA,VCCB在GND,在VCCB在GND上看到.009 uA。 当任何I/O引脚浮动时,如果其中一个电源关闭,我会看到几mA的电流。 尝试将所有I/O针脚接地,查看这是否会提高功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这对我很有用。