Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774
您好,
我正在使用 SN74AVC4T774-RGY,其设计在正常操作过程中,Vccb上可能有0V电压。 我对数据表的理解是,支持部分断电,这种情况下的最大电流消耗应以数十微安为单位。 不幸的是,当我测量它时,我得到了很多数字。
我的测试设置是:dir1=DIR3=Vcca,dir2=DIR4=~OE=GND,A1=A3=B2=B4=GND,Vcca和Vccb上的100nF旁路电容器。 所有输出引脚均打开。 未使用电阻器。
如果Vccca = Vccb=3.3V,则电流消耗< 1uA
在部分断电时:
Vcca = 3.3V,Vccb = 0V电流消耗为5.4 mA
Vccb = 3.3V,Vcca = 0V电流消耗为4.8 mA
此设备的功耗是否如此之高? 还有什么办法可以改进它吗?
此致,
Ievgenii Meshcheriakov