This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:转换SPI信号的问题

Guru**** 2547610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573830/txb0104-problems-to-translate-spi-signals

部件号:TXB0104
主题中讨论的其它部件:SN74LVC245A

  大家好

我们在其中一个定制板中使用TXB0104PWR电平转换器来转换SPI(串行外设接口)引脚。以下是与TxB0104PWR IC相关的原理图的快照。

问题是在使用此电平转换器SPI逻辑零后,将升至0.8V至1V,但我们期望电平转换器逻辑零输出为0V。

PEASE帮助我们解决此问题,我们将非常感谢您的帮助。

谢谢,顺祝商祺

Brijender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brijender:

    我们的团队将于周一审查此问题并回复给您。

    此致,
    Aaron Goodson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijender:

    TXB的驱动装置非常弱,驱动装置为+-20uA。 使用4.7K电阻器时,产生0.7mA电流,是推荐数据表值的30倍以上。 我看到TXB被用作缓冲器而不是电压转换器,您是否考虑使用SN74LVC245A等双向收发器,它们具有足够的驱动来克服0.7mA的电流?