This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16.2244万A:SN74LVCH16.2244万A输出引脚吸入电流容量

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573284/sn74lvch162244a-sn74lvch162244a-outout-pin-sinking-current-capability

部件号:SN74LVCH16.2244万A

您好,  

我的客户对 SN74LVCH16.2244万A输出引脚沉降电流容量有一个疑问。

下面是它们的设计电路,两 个244A输出和一个244A输入连接在一起。

在他们的设计中,当三个244A全部启用,244_1 Y1为高电平,244_2 Y2为低电平时,有一个很短的时间(2us)。 因此,它们捕获了如下电压波形。

这意味着可能有一个沟槽流入244_2 Y2引脚。

1.您能否帮助检查244A Y2的电流是否可能漏电?

2.如果是,沉降电流能力是多少? 我查看了如下数据表,它是-50mA,但需要您确认。

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,键入error,furrent -> current。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    244_1是源电流,244_2是吸入电流;结果是 分压器,如1.65 V电平所示。

     Ω SZZA010,LVC器件的典型输出阻抗约为11 µ A。     Ω   Ω 上拉电阻器和总线保持电路,电流为3.3 V /(11 μ A + 33 μ A + 33 μ A + 11 μ A)Ω Ω ≈ 38 mA,这超出了推荐的工作条件,应避免长时间使用,但仍然是安全的。 一个输出中的功耗为11 Ω × (38 mA)² ≈ 16 mW。

    (要编辑帖子,请单击更多/编辑。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens,

    感谢您的回复。
    我们是否可以将数据表中的-50mA用作电流阱的判断?
    对于16mW,每个输出引脚可接受的最大功耗是多少?

    谢谢。
    约翰尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值是指允许芯片吹气的位置,因此您应尽量远离它。

    将功耗与热阻抗相乘以获得温度升高。