请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVCH16.2244万A 您好,
我的客户对 SN74LVCH16.2244万A输出引脚沉降电流容量有一个疑问。
下面是它们的设计电路,两 个244A输出和一个244A输入连接在一起。
在他们的设计中,当三个244A全部启用,244_1 Y1为高电平,244_2 Y2为低电平时,有一个很短的时间(2us)。 因此,它们捕获了如下电压波形。
这意味着可能有一个沟槽流入244_2 Y2引脚。
1.您能否帮助检查244A Y2的电流是否可能漏电?
2.如果是,沉降电流能力是多少? 我查看了如下数据表,它是-50mA,但需要您确认。
谢谢。
约翰尼