This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:双环境设备?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572049/txb0304-ambidextrous-device

部件号:TXB0304
主题中讨论的其他部件: LSF0204

您好,

在我们以前的产品上,我们使用TI TXB0304在第一次通过原型时将3.3V转换为1.8V。  我们在零件上遇到了很多麻烦,因此我们将其从电路板上取下,以获得通过B。 我们再次在寻找新项目的水平翻译。  我开始研究其他供应商,发现了ON Semi的占地面积/功能兼容部件,以及Analog Devices和Maxim的功能等效部件。  两个供应商都指定其零件有一个VL (低侧)和一个Vcc (高侧)。  与引脚输出兼容的ON设备的Vlow (低电压)侧为引脚1,Vhigh (高电压)侧为引脚11。  在TXB0304上,引脚1是Vcca,引脚11是Vccb。  TI数据表中没有任何地方说一端应该是低端,这意味着器件是环境型的。  在我们的上一个项目中,我们将3.3V连接到引脚1,将1.8V连接到引脚11 (这在部分上是不正确的),正如我所说,我们没有让它工作。  TI是否可能具有相同的限制(高侧和低侧),而只是不在规格范围内?  我们正在寻找一种翻译解决方案,在上次使用TXB0304之后,我们有点害羞。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    相应的联系人已收到通知,并将在星期一作出回复。

    最佳,
    星期一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    可以让我们了解设置信息以及输入信号的范围和观察到的问题。 OE引用了什么?

    您是否愿意同时研究LSF0204器件以实现1.8V至3.3V的双向转换? 有关半模和模拟器件部件的交叉参考 ,请查看此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我刚刚在实验室中试用过它,能够在3.3V的VCCA和1.8V的VCCB下将其从B转换为A。 出于某种原因,从A到B的转换将不起作用,无论我的工作电压是多少。 这可能是由于设备故障所致,因此我将尝试获取更多的TXB0304 EVM并查看其是否正常工作。 当VCCA在3.3V电压下和VCCB在1.8V电压下从B转换为A时,VCCA的电流消耗约为63uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    忽略我上一篇帖子,我的实验室设置有问题。 器件在VCCA (3.3V)和VCCB (1.8V)下工作正常。 我测试了它高达1MHz,由于主板的限制,不能再高了。