https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572049/txb0304-ambidextrous-device
部件号:TXB0304主题中讨论的其他部件: LSF0204
您好,
在我们以前的产品上,我们使用TI TXB0304在第一次通过原型时将3.3V转换为1.8V。 我们在零件上遇到了很多麻烦,因此我们将其从电路板上取下,以获得通过B。 我们再次在寻找新项目的水平翻译。 我开始研究其他供应商,发现了ON Semi的占地面积/功能兼容部件,以及Analog Devices和Maxim的功能等效部件。 两个供应商都指定其零件有一个VL (低侧)和一个Vcc (高侧)。 与引脚输出兼容的ON设备的Vlow (低电压)侧为引脚1,Vhigh (高电压)侧为引脚11。 在TXB0304上,引脚1是Vcca,引脚11是Vccb。 TI数据表中没有任何地方说一端应该是低端,这意味着器件是环境型的。 在我们的上一个项目中,我们将3.3V连接到引脚1,将1.8V连接到引脚11 (这在部分上是不正确的),正如我所说,我们没有让它工作。 TI是否可能具有相同的限制(高侧和低侧),而只是不在规格范围内? 我们正在寻找一种翻译解决方案,在上次使用TXB0304之后,我们有点害羞。
谢谢!
David