This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:电源要求和驱动功能

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571988/sn74lvch16t245-power-requirements-and-drive-capability

部件号:SN74LVCH16T245

1.在“推荐的工作条件”部分中,它显示了Vcca和1.65 的范围为Vccb-5.5V,但后续的规格显示了范围,1.65 -1.95V,2.3 -2.7V,3-3.6V,4.5 -5.5V,它涵盖了大多数常用的电源电压值。 我的问题是该器件是否可以由4.0V供电,以及如何解释上述范围之外的电压的规格。

2.如何计算器件的ICC总要求?

3.由较高电压供电的A或B是否更好?

4.OE*和DIR应使用哪个上拉电阻值?  看起来控制输入泄漏电流为2 uA,连接的驱动器为10 uA。  我的计算表明,10K欧姆电阻器可以工作,但更高的值也应该工作。 如果我错过了一些东西,我们将特别感谢您提供任何反馈。

5.对于3V,IOH被列为-24mA (此处,4V电源如何影响此值?)。 此负载可驱动至2V (50,7.51万欧姆)的逻辑高电压? 第12页上的图2显示了VOH与IOH的对比,这让我感到困惑,因为我看不到与设备输出能力的相关性,所以我的解释中一定会遗漏一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    1.我们仅为常用电压节点指定设备规格。 最佳选择是仅根据提供的两个最接近的电压节点的规格来估计规格的值。 如果有任何规范对您的设计特别重要,您需要特定的价值,我可以请求设计团队获取该信息。  

    2.有关功耗计算,请参阅此线程:

    或此应用注意事项:

    3.无论哪种方式都可以,都应该没有区别。

    4.对于DIR,值不重要。 假设DIR引脚将被固定,您只需将其直接连接到VCCA或GND即可。 对于OE,该值将取决于驱动引脚的设备的电流吸收能力。 您可以使用下面的公式来确定适当的电阻值:

    VCCA - RPU * IPU < VIH

    其中IPU为电流,您的驾驶员将下沉以将线路拉低,VIH约为VCCA * 0.65。 通常,较弱的上拉(10k或更高)是最佳选择。  

    5.同样,最好的选择是根据提供的最接近电压节点的规格来估计值。 在数据表中,IOH被指定为一个值,该值将保证保持适当的VOH。 理论上,IOH可以更高,但这将以降低VOH水平为代价。 第12页的图试图说明这一事实。 通过4V输出,只要驱动电流介于24mA和32mA之间,您就可以保持令人满意的VOH和VOL水平。 如果您的负载需要更高的驱动电流,您将开始看到VOH降低到低于数据表上指定的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    为了澄清问题1的答案,在1.65 - 5.5 电压范围内操作设备是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve:

    是的,正确。