1.在“推荐的工作条件”部分中,它显示了Vcca和1.65 的范围为Vccb-5.5V,但后续的规格显示了范围,1.65 -1.95V,2.3 -2.7V,3-3.6V,4.5 -5.5V,它涵盖了大多数常用的电源电压值。 我的问题是该器件是否可以由4.0V供电,以及如何解释上述范围之外的电压的规格。
2.如何计算器件的ICC总要求?
3.由较高电压供电的A或B是否更好?
4.OE*和DIR应使用哪个上拉电阻值? 看起来控制输入泄漏电流为2 uA,连接的驱动器为10 uA。 我的计算表明,10K欧姆电阻器可以工作,但更高的值也应该工作。 如果我错过了一些东西,我们将特别感谢您提供任何反馈。
5.对于3V,IOH被列为-24mA (此处,4V电源如何影响此值?)。 此负载可驱动至2V (50,7.51万欧姆)的逻辑高电压? 第12页上的图2显示了VOH与IOH的对比,这让我感到困惑,因为我看不到与设备输出能力的相关性,所以我的解释中一定会遗漏一些内容。