主题中讨论的其他部件: LSF0102
您好,
所以我设计了我的低功耗板,发现TS5A2066电路消耗了大量电流。 当我尝试从主板上脱焊TS5A2066电路时,电流消耗降至正常值。 电流下降1mA。
所以我有一个微控制器,它工作电压为2.5V,我有两个信号,微控制器应该读取,但这些信号直接使用电池电压,具有3.3V的较高电压,可以达到4.2V,这都取决于电池电量。
这就是为什么我使用TS5A2066电路将3.3V-4.2V转换为2.5V,这样微控制器 就可以读取它。
这是我制作的电路示意图。
因此,您可以看到,我使用蓄电池电压(从3.2V到4.2V不等)作为电路电源'V+',具体取决于蓄电池电平。
信号CHARGE_STAT和VinOK是我要转换其电平的两个信号。 这两个信号使用与蓄电池电压V+相同的电压水平。
在两个COM引脚中,我输入了2.5V调节电压 ,该电压与微控制器使用的电压相同。
最后,我将NO引脚连接到微控制器。
我不知道我是忘记了什么,还是这里有什么问题,但电路会像它应该的那样消耗大量电流。
除此之外,我认为电路行为不正确。
我想知道我是否必须在no et COM引脚之间切换? COM引脚应连接到微控制器,NO引脚应连接到2.5V?
当前方向在此电路中是否重要?
请给我建议,以解决此问题
此致,