This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:高功耗问题(几乎1mA)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A2066, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571777/ts5a2066-high-power-consumption-issue-almost-1ma

部件号:TS5A2066
主题中讨论的其他部件: LSF0102

您好,

所以我设计了我的低功耗板,发现TS5A2066电路消耗了大量电流。 当我尝试从主板上脱焊TS5A2066电路时,电流消耗降至正常值。 电流下降1mA。

所以我有一个微控制器,它工作电压为2.5V,我有两个信号,微控制器应该读取,但这些信号直接使用电池电压,具有3.3V的较高电压,可以达到4.2V,这都取决于电池电量。

这就是为什么我使用TS5A2066电路将3.3V-4.2V转换为2.5V,这样微控制器 就可以读取它。

这是我制作的电路示意图。

因此,您可以看到,我使用蓄电池电压(从3.2V到4.2V不等)作为电路电源'V+',具体取决于蓄电池电平。

信号CHARGE_STATVinOK是我要转换其电平的两个信号。 这两个信号使用与蓄电池电压V+相同的电压水平。

在两个COM引脚中,我输入了2.5V调节电压 ,该电压与微控制器使用的电压相同。

最后,我将NO引脚连接到微控制器。

我不知道我是忘记了什么,还是这里有什么问题,但电路会像它应该的那样消耗大量电流。

除此之外,我认为电路行为不正确。

我想知道我是否必须在no et COM引脚之间切换? COM引脚应连接到微控制器,NO引脚应连接到2.5V?

当前方向在此电路中是否重要?

请给我建议,以解决此问题

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chamkhi,

    正确,低功率TS5A2066不应通过V+引脚消耗1mA。   通常,我们预计电流消耗为100nA。

    您尝试与微控制器通信的信号应位于TS5A2066设备的NO或COM线路上。  IN1和IN2针脚是数字控制 信号,告知IC打开或关闭开关。   

    我认为您使用了错误的设备来执行您要实施的操作。  此设备 具有 传输栅极类型结构(NMOS与PMOS并行) ,不会像 SN74CB3TXXXX系列那样对单个NMOS交换机的信号进行调平。  我建议使用LSF0102这样的液位调节器 。  

    我将把这条线转到级别转换论坛以获得更多帮助。

    谢谢!

    亚当