This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:逻辑IC引脚规格

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571552/sn74lvc1g17-logic-ic-pin-specifications

部件号:SN74LVC1G17

我有一个问题与逻辑集成电路的>>(1) Cin,(2) Cout和(3) CPD相关。

我浏览了TI网站上的一些文档,但没有得到满意的回答。

我想知道>>

1) 上述引脚属性的确切意义是什么。

2)假设如果我想将Cout = 5 pF的IC输出连接到Cin = 10 pF的IC,是否会对信号定时产生任何负载和影响?

3)任何进一步的知识输入都将很有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 链接文档中的常见问题条目“数据表的解剖结构”4.6 .29,4.6 .31和4.11 .1部分。

    (简而言之:Cout仅适用于高阻抗输出,CPD意味着芯片消耗的功率与此类电容器一样大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Clemens的反馈。
    我已经参考了建议的文件,我发现对该词的解释是笼统的。
    我想知道这些条款的实际应用影响。 (如我在示例中所述)
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将一个IC的输出连接到Cin = 10 pF的输入时,输出上的负载将与存在10 pF的电容器(加上电路的任何寄生电容)相同。 电容越高,切换速度就越慢(这就是为什么所有定时值都指定负载电容的原因)。

    输出仅适用于高阻抗状态下的输出;当输出处于活动状态时,引脚连接到VCC或GND,谈论电容没有意义。

    CPD测量在静态电源电流(ICC)上切换时设备消耗的电量。 它具有电容形式,因为它取决于频率;有关详细信息,请参阅CMOS功耗和CPD计算(SCAA035)。