请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC1G17 我有一个问题与逻辑集成电路的>>(1) Cin,(2) Cout和(3) CPD相关。
我浏览了TI网站上的一些文档,但没有得到满意的回答。
我想知道>>
1) 上述引脚属性的确切意义是什么。
2)假设如果我想将Cout = 5 pF的IC输出连接到Cin = 10 pF的IC,是否会对信号定时产生任何负载和影响?
3)任何进一步的知识输入都将很有帮助。
谢谢你。