This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:指纹模块的SPI

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/583202/sn74avc4t774-spi-for-finger-print-odule

部件号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他部件: SN65LVDS4

您好,

有如下所述的应用场景,您可以帮助检查SN74AVC4T774是否适合此设计吗?  或者在路径中添加额外的SN74AVC4T774芯片会有帮助吗?

  1. SPI速度:18MHz
  2. SPI拓扑

  • CPU(3.3V)-->500mil --> SN74AVC4T774 (主板连接器闭合)-->4700mil -->子板-->2200mil -->指纹模块(SPI1.8V)

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些线路的阻抗是多少?

    比较总线解决方案(SLLA067)的2.6 部分说:

    长期以来,TTL总线一直是背板系统的标准解决方案。 提供不同的逻辑系列以满足背板总线的要求。 选择适当的逻辑在很大程度上取决于总线的物理特性。 主要因素是连接到该总线的接收和发送模块的数量。 背板上的卡越多,总线的阻抗就越低,这是由于额外的电容负载。 […]

    Ω 的5V TTL和5V CMOS以及3.3 -V CMOS技术提供24 mA的驱动能力,并且只能处理低至约50 µ A的线路阻抗。 […]

    没有为背板指定最大总线长度;但是,在实践中,并行背板的总线长度不会超过大约50 cm。

    AVC器件的驱动强度(在1.8 V下为8 mA)很可能足以支持20 cm 点对点总线。 但是,我对环境一无所知。

    如果电源或EMI是一个问题,您可以考虑LVDS;请参阅该应用报告的2.16 部分。 (SN65LVDS4接收器在1.8 V下工作。)
    但这可能是过分的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据  PCB供应商提供的PCB堆叠,阻抗约为50欧姆(见下文)。

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是传输线路的阻抗,但在18 MHz时,20 cm 线路比波长短得多,因此我们不太可能需要关注传输线路的影响。

    如上所述,阻抗取决于添加电容负载的设备数量。 在这种带有单个接收器的简单点对点应用中,几乎没有负载,因此AVC4T774的驱动强度可能足够。
    (如果您是偏执狂,请在第二个AVC4T774中进行设计,但将其设为可选。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的意见。  现在客户也考虑预订第二个AVCT774。  这里的问题是,SPI主控制器(CPU)为3.3V,SPI从控制器(指纹模块)为1.8V。  我们应该如何分别确定这两个AVCT774芯片的VCCA/VCCB/dir1/dir2引脚的级别?

    考虑到第二个电压可以在没有必要的情况下稍后拆除, 我认为最好的办法是 将第一个电压设置为3.3V至1.8V,将第二个电压设置为1.8V至1.8V,对吗?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是;如果第二个芯片是可选的,则第一个芯片必须能够执行所有转换。 可选芯片只是一个缓冲区(可能是某些74xx125设备,除非您不想使BOM复杂化)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    客户现在的应用是在18MHz速度下将1.8V SPI转换为3.3V SPI,并想知道我们可以支持的最大跟踪长度。 我们是否能够向客户提供此类信息?

    谢谢!

    Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,
    客户是否能够使用IBIS模型? 对于此类问题,我建议他们使用ADS等模拟器来确定其主板构成和几何结构是否可由该设备以可接受的信号完整性提供支持。